20. Juni 2008
Maximale Flexibilität in der Farbauswahl und Farbzusammenstellung – das zeichnet die neue LED-Signalsäule Modlight70 von Murrelektronik aus. Durch den modularen Aufbau können Signalelemente in fünf Farben beliebig miteinander kombiniert werden. Bereits ins Grundelement integriert sind zwei verschiedene Töne zur akustischen Signalgebung.
Die Komponenten der Signalsäule Modlight70 werden über Bajonettverschlüsse in kurzer Zeit sicher miteinander verbunden. Die einzelnen Leuchtelemente in Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß sind farbkodiert. So können Signalsäulen schnell um- und aufgerüstet werden, ohne dass Veränderungen an der Verdrahtung notwendig sind. Die Vormontage und Lagerhaltung spezieller Kombinationen kann völlig entfallen.
Ein patentiertes Doppelreflektionssystem sowie der Einsatz von Hochleistungs-LEDs sorgen für eine enorm hohe Lichtausbeute. Die innovative LED-Technologie weißt gegenüber herkömmlichen Glühlampen entscheidende Vorteile auf: Die Leuchtmittel sind bei Vibrationen unempfindlich und während ihrer gesamten Lebensdauer von rund 100000 Stunden wartungsfrei. Glühlampen müssten in diesem Zeitraum ein gutes Dutzend Mal getauscht werden. Außerdem unterstützen LEDs den Energiespar- und Umweltschutzgedanken. Ihr Stromverbrauch ist weit geringer als der von Glühlampen.
Die beiden integrierten Töne (Buzzer) sind in ihrer Lautstärke einstellbar. Der bewusst hochfrequent gewählte Signalton hebt sich deutlich vom konstanten Lärmpegel im industriellen Umfeld ab.
Die Signalsäule Modlight70 von Murrelektronik verfügt über ein 16 Zentimeter hohes Basismodul. Das ermöglicht den Verzicht auf Konstruktionselemente wie Pilzfüße. Durch seine geschlossene Bauweise ist Schutzart IP65 gewährleistet. Zulassungen nach CE, UL und cUL ermöglichen den weltweiten Einsatz von Modlight70.
Ein Magnetfuß mit steckbarem M12-Anschluss ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau beim Transport der Anlage.