Sie sind hier: Home / News / Neuheiten / VERDRAHTUNGSKONZEPT
NEUHEITEN

Cube67+

21. April 2009

Mehr Module, mehr Leitungslänge, mehr Performance – das sind die markanten Kennzeichen von Cube67+, einem innovativen Busknoten. Damit ist er die optimale Ergänzung zum praxiserprobten Cube67-System. Murrelektronik bietet seinen Kunden mit Cube67+ noch mehr Möglichkeiten, um Feldbus-Installationen unter wirtschaftlichsten Gesichtspunkten zu realisieren.

Cube67 überzeugt durch seinen modularen und flexiblen Aufbau. Die Anzahl an unterschiedlichen Modulen ist groß. Steckplätze, sowohl in M8 als auch in M12, sind multifunktional ausgelegt. All dies ermöglicht optimal an den konkreten Anforderungen ausgerichtete Installationen. Gepaart mit einer Fülle an Diagnosemöglichkeiten hat dies Cube67 zu einem System gemacht, das für Kostenreduzierung in der Feldinstallation steht.

Mit Cube67+ bietet Murrelektronik den Anwendern des Systems nun klare Zusatznutzen.

Das Kernelement der Innovation ist ein modifizierter Busknoten. Bis zu zweimal 10 Module können daran angeschlossen werden. Insgesamt können damit fast doppelt so viele Signale eingelesen und Aktoren angesteuert werden wie bisher. In umfangreichen Installationen kann dadurch die Gesamtzahl der Busknoten reduziert werden. Ein deutliches Einsparpotenzial.

Mit Cube67+ können Installationen auch räumlich ausgeweitet werden. Bislang waren Stranglängen von viermal 10 Metern möglich. Schon das war umfangreich. Nun sind sogar bis zu zweimal 30 Meter drin. Ein Vorteil beispielsweise beim Einsatz in Schleppketten. Außerdem können Module bei Cube67+ an beliebigen Positionen entlang der Systemleitung angeschlossen werden. Das sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Ein weiterer Bonus von Cube67+: Am neuen Busknoten können zusätzliche Module mit erweiterten Funktionalitäten angeschlossen werden, zum Beispiel IO-Link oder RS232.