Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

Jul 02, 2019

Murrelektronik erhält den German Innovation Award 2019 für das Cube67 Diagnose-Gateway

Für herausragende Innovationsleistung ausgezeichnet Das Automatisierungsunternehmen Murrelektronik ist mit dem German Innovation Award 2019 ausgezeichnet worden. Das Cube67 Diagnose-Gateway, das den Zugriff auf Daten in Installationskonzepten maximal vereinfacht, überzeugte die fachkündige Jury. Der Lohn für diese herausragende Innovationsleistung ist ein „Special Mention“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Machines & Engineering“.

Michael Engel Produktmanager

Das Automatisierungsunternehmen Murrelektronik ist mit dem German Innovation Award 2019 ausgezeichnet worden. Das Cube67 Diagnose-Gateway, das den Zugriff auf Daten in Installationskonzepten maximal vereinfacht, überzeugte die fachkündige Jury. Der Lohn für diese herausragende Innovationsleistung ist ein „Special Mention“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Machines & Engineering“.

Der German Innovation Award gilt als Preis, der Innovation sichtbar macht. Er zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen. Auch Faktoren wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialität und Synergieeffekte spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.

Das Cube67 Diagnose-Gateway von Murrelektronik erfüllte diese Anforderungen. Es ermöglicht den Plug & Play-Zugriff auf Maschinen- und Anlagendaten via Ethernet-Schnittstelle. Die Lösung ist einfach zu implementieren, sorgt für klare Anweisungen im Fehlerfall und ermöglicht eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Inbetriebnehmer durchleuchten mit dem Diagnose-Gateway die Topologie des Cube-Systems und erkennen Installationsfehler frühzeitig. Auch das Servicepersonal erkennt Fehler in der Maschinen- und Anlageninstallation auf einen Blick.

Ins Leben gerufen wurde der German Innovation Award vom Rat für Formgebung. Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie setzt sich dieser als unabhängige und international agierende Institution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen leistet er einen entscheidenden Beitrag zum Wissenstransfer rund um das Thema Design. Seit 1953 zeichnen die Wettbewerbe des Rats für Formgebung Design-, Marken- und Innovationsleistungen von internationalem Rang aus. Dem Stifterkreis des Rats für Formgebung gehören aktuell über 300 in- und ausländische Unternehmen an, die mehr als drei Millionen Mitarbeiter beschäftigen.