24. septembre 2025
La transformation numérique est le moteur essentiel du changement industriel et se concentre sur l'optimisation des processus et la simplification des thèmes centraux pour l'avenir. Dans le domaine des technologies d'installation et d'automatisation, Murrelektronik s'est imposé depuis des décennies comme un partenaire tourné vers l'avenir. Ce n'est donc pas un hasard si Murrelektronik a remporté pour la deuxième fois le prix DINNO: En 2023 pour le système d'automatisation VARIO-X, qui permet une automatisation continue sans armoire de commande, et cette année pour uKonn-X, le guide numérique pour l'installation décentralisée de machines.
Tous les deux ans, le salon SINDEX à Berne est le rendez-vous incontournable des professionnels et des innovateurs de l'automatisation industrielle. En tant que salon suisse leader dans le domaine de la numérisation, SINDEX présente non seulement les dernières technologies et tendances, mais récompense également les réalisations exceptionnelles dans ce secteur. Dans le cadre de cet événement, le prestigieux Swiss DINNO Award est décerné pour récompenser les idées visionnaires et les développements novateurs dans le domaine des technologies d'automatisation.
Vario-X – Lauréat du Swiss DINNO Award 2023
En 2023, le jury a récompensé le « système Vario-X », qui incarne la philosophie Zero-Cabinet et remplace l'armoire électrique des machines. Le système Vario-X – la solution modulaire complète pour l'automatisation sans armoire électrique, rapide et facile à installer grâce à la logique Plug & Play. Ce système transparent et indépendant du fabricant permet de dimensionner toutes les fonctions d'automatisation en fonction des besoins et de les mettre en œuvre de manière décentralisée, sans l'architecture habituelle des armoires électriques, de manière purement électrique et compatible avec tous les protocoles industriels importants.
uKonnX – Lauréat du Swiss DINNO Award 2025
uKonnX, le guide numérique de l'installation de machines, établit de nouvelles normes en matière de planification, d'installation et de mise en service numériques de solutions d'automatisation.
Cette année, Murrelektronik a convaincu le jury avec une autre idée visionnaire. uKonn-X – qui signifie « you connect anything » (vous connectez tout) – est développé depuis environ deux ans et demi au sein de la division « Digital Solutions » spécialement créée par Murrelektronik et est désormais prêt à être commercialisé.
ukonnX est comparable à un système de navigation dans une voiture qui guide l'utilisateur pas à pas, de manière visuelle et facilement compréhensible, à travers des installations ou des mises en service complexes. uKonn-X est si intuitif que même les débutants peuvent s'y retrouver rapidement et en toute sécurité, et que le personnel de montage peut immédiatement travailler de manière productive et efficace à l'installation de la machine sans formation approfondie. Aussi simple qu'un système de navigation.
Au cœur d'uKonn-X se trouve une solution logicielle développée par Murrelektronik, qui permet de créer une nomenclature « BOM » à partir des données client disponibles, telles que des schémas électriques PDF, des listes d'E/S aux formats Excel/CSV et, si disponibles, des données 2D/3D de la machine. À partir de là, le logiciel génère une vue 2D/3D claire et interactive de l'ensemble ou de la machine complète. Grâce à l'ouverture des modèles de données utilisés, les composants de tous les fabricants peuvent être utilisés dans uKonn-X. Si nécessaire, un produit « inconnu » peut également être ajouté manuellement à la bibliothèque.
Murrelektronik zeigt mit uKonn-X, dass die konsequente Digitalisierung und die damit verbundene Verschlankung der Prozesse zwischen der Elektroplanung, Montage und Mitarbeitern der Inbetriebsetzung möglich ist.
Treiber der industriellen Digitalisierung und Transformation
Durch die Auszeichnung mit dem Swiss DINNO Award, die Murrelektronik nun zum zweiten Mal hintereinander erhält, untermauert das Unternehmen seine Rolle als führender Anbieter in der dezentralen elektrischen Installations- und Automatisierungstechnik.
Die ausgezeichneten Innovationen zeigen deutlich, dass Murrelektronik nicht nur über Digitalisierung spricht, sondern bereits heute aktiv die digitale Transformation der Industrie vorantreibt.
Les modèles MICO67-Standard-4.4 ou -4.6 sont nos nouveaux fusibles électroniques 24 V CC, ou disjoncteurs électroniques de protection des équipements. Ils disposent chacun de 4…
Nous tenons à vous informer qu'une nouvelle mise à jour du micrologiciel (version V2.1.0) est disponible pour les produits suivants (commutateurs gérés de la gamme Xelity): •…
Efficace et transparent: Notre numérotation d'articles fait la différence! Dans le monde des affaires d'aujourd'hui où tout va vite, chaque minute compte. Notre système de…