Safely a good choice | Murrelektronik

2. maggio 2025

Safely a good choice

Murrelektronik's MVK Fusion hybrid fieldbus modules unite three elementary functions of installation technology: discrete I/O, safety I/O, and IO-Link. This clever 3-in-1 solution is increasingly in demand worldwide, which is why the company now also offers a hybrid module for EtherNet/IP applications, utilizing the Common Industrial Protocol Safety (CIP Safety): the new MVK Fusion CIP Safety.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...