uKonnX – Vincitore dello Swiss DINNO Award 2025 | Murrelektronik

26. settembre 2025

uKonnX – Vincitore dello Swiss DINNO Award 2025

La trasformazione digitale è la forza trainante del cambiamento industriale e si concentra sull'ottimizzazione dei processi e sulla semplificazione di temi centrali per il futuro. Nel settore della tecnologia di installazione e automazione, Murrelektronik si è affermata da decenni come partner all'avanguardia. Non è quindi un caso che Murrelektronik abbia ricevuto per la seconda volta il premio DINNO: nel 2023 per il sistema di automazione VARIO-X, che consente un'automazione continua senza armadi elettrici, e quest'anno per uKonn-X, la guida digitale per l'installazione decentralizzata delle macchine.

Ogni due anni, SINDEX a Berna è il punto d'incontro centrale per esperti e innovatori dell'automazione industriale. In qualità di fiera svizzera leader nel campo della digitalizzazione, SINDEX non solo presenta le ultime tecnologie e tendenze, ma premia anche le prestazioni eccezionali nel settore. Nell'ambito di questo evento viene assegnato il rinomato Swiss DINNO Award, che premia le idee visionarie e gli sviluppi pionieristici nella tecnologia di automazione.

Vario-X – Vincitore dello Swiss DINNO Award 2023

Nel 2023 la giuria ha premiato il “Vario-X System”, che rappresenta la filosofia Zero-Cabinet e sostituisce il quadro elettrico della macchina. Il Vario-X System è la soluzione modulare completa per l'automazione senza quadro elettrico, facile e veloce da installare grazie alla logica Plug & Play. Con questo sistema integrato e indipendente dal produttore, tutte le funzioni di automazione possono essere scalate in base alle esigenze e implementate in modo decentralizzato, senza la consueta architettura dell'armadio elettrico, in modo puramente elettrico e compatibile con tutti i principali protocolli industriali.

uKonnX – Vincitore dello Swiss DINNO Award 2025

uKonnX, il pilota digitale dell'installazione delle macchine, definisce nuovi standard nella progettazione digitale, nell'installazione e nella messa in funzione di soluzioni di automazione.

Quest'anno Murrelektronik ha convinto la giuria con un'altra idea visionaria. uKonn-X – che sta per “you connect anything” – è stato sviluppato e portato alla maturità di mercato in circa 2,5 anni dalla Global Business Unit “Digital Solutions” fondata appositamente da Murrelektronik.

ukonnX è paragonabile a un sistema di navigazione in auto che, passo dopo passo, con supporto visivo e in modo facilmente comprensibile, guida l'utente anche attraverso installazioni o messe in funzione complesse. uKonn-X è così intuitivo che anche i principianti possono orientarsi rapidamente e in modo sicuro e il personale addetto al montaggio può lavorare immediatamente in modo produttivo ed efficiente all'installazione delle macchine senza bisogno di una formazione approfondita. È facile proprio come un sistema di navigazione. 

Il cuore di uKonn-X è una soluzione software sviluppata internamente da Murrelektronik, che utilizza i dati disponibili dei clienti, come schemi elettrici in formato PDF, elenchi di I/O in formato Excel/CSV e, se disponibili, dati 2D/3D della macchina, per creare una distinta base dei materiali “BOM”. Da questa lista, il software genera una vista 2D/3D chiara e interattiva del gruppo o dell'intera macchina. Grazie all'apertura dei modelli di dati utilizzati, in uKonn-X è possibile utilizzare componenti di tutti i produttori. Se necessario, è anche possibile aggiungere manualmente un prodotto “sconosciuto” alla libreria.

 

Con uKonn-X, Murrelektronik dimostra che è possibile una digitalizzazione coerente e la conseguente semplificazione dei processi tra la progettazione elettrica, il montaggio e i collaboratori addetti alla messa in funzione.

  • Finalmente uno strumento efficace per combattere la carenza di personale qualificato.
  • Risparmio sui costi di produzione grazie a tempi di montaggio più brevi, ottenuti grazie all'unione di diverse fasi di lavoro e alla prevenzione proattiva degli errori di installazione.
  • Si evitano errori di cablaggio che causano cortocircuiti nei dispositivi.
  • La gestione delle modifiche e lo stato di avanzamento dei lavori vengono immediatamente digitalizzati e possono essere visualizzati online in qualsiasi momento.
  • La formazione dei nuovi dipendenti avviene in modo guidato e rapido. Ciò favorisce la creazione di strutture di team più flessibili e quindi una minore pressione sui singoli dipendenti.

Motore della digitalizzazione e della trasformazione industriale

Con il premio Swiss DINNO Award, che Murrelektronik riceve per la seconda volta consecutiva, l'azienda rafforza il suo ruolo di fornitore leader nella tecnologia decentralizzata di installazione elettrica e automazione.

Le innovazioni premiate dimostrano chiaramente che Murrelektronik non si limita a parlare di digitalizzazione, ma sta già promuovendo attivamente la trasformazione digitale dell'industria.

Novità da Murrelektronik

MICO67 Standard 4.4 e 4.6 - Distributori di alimentazione e protezioni elettriche IP67

I modelli MICO67 Standard 4.4 o 4.6 sono i nostri nuovi fusibili elettronici a 24 V CC e interruttori di protezione elettronici per apparecchiature. Sono dotati di 4 porte M12 con…

Altro

Aggiornamento firmware per la nostra famiglia di switch gestiti Xelity!

Con la presente desideriamo informarvi che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware (versione V2.1.0) per i seguenti prodotti (switch gestiti della famiglia Xelity): •…

Altro

Ecco come trovare l'articolo desiderato

Efficiente e trasparente: La nostra numerazione degli articoli fa la differenza! Nel frenetico mondo degli affari di oggi, ogni minuto conta. Il nostro sistema modulare di…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...