Cambiamenti ai vertici della Murrelektronik AG | Murrelektronik

29. settembre 2025

Cambiamenti ai vertici della Murrelektronik AG

Stefan Meier è il nuovo amministratore delegato Beringen, [29/09/2025] – Il 1° settembre 2025 Stefan Meier ha assunto la direzione della Murrelektronik AG di Beringen. Già nella sua prima settimana di lavoro si è recato per tre giorni alla fiera Sindex di Berna. Insieme al team commerciale di Murrelektronik, ha accolto con soddisfazione i numerosi visitatori interessati e ha intrattenuto conversazioni entusiasmanti con i clienti.

Siamo lieti di presentare Stefan Meier come amministratore delegato di Murrelektronik AG Svizzera. Il signor Meier ha 43 anni, è originario della regione di Sciaffusa e vanta una conoscenza approfondita del mercato svizzero e delle sue peculiarità. Inoltre, conosce molto bene il contesto internazionale e dispone di un'ottima rete di contatti.

Per i nostri clienti questo cambiamento significa soprattutto affidabilità e qualità comprovata, integrate da nuovi impulsi.  Soluzioni innovative ed economiche e una consulenza competente nel settore dell'automazione sono il nostro obiettivo principale, accompagnato da trasparenza e comunicazione chiara.

Allo stesso tempo, il signor Meier apporta la sua pluriennale esperienza e idee innovative per ottimizzare i processi e affermare in modo mirato il portafoglio prodotti Murrelektronik in nuovi settori.

Per noi è chiaro: La stretta collaborazione e lo scambio con i clienti rimangono alla base del lavoro quotidiano di Murrelektronik AG. Allo stesso tempo, l'impegno per la qualità e la soddisfazione dei clienti rimane immutato. L'obiettivo è continuare a plasmare attivamente il futuro della tecnologia di automazione insieme ai clienti.

Siamo lieti di intraprendere questo percorso con tutti voi e di cogliere le opportunità che ci attendono.

Novità da Murrelektronik

Logistica e automazione 2026 a Berna - CONNECTED FUTURE

È stato un piacere presentarvi gli ultimi prodotti e le tendenze di Murrelektronik. La fiera Logistics & Automation 2026 è stata per noi un grande successo, anche grazie alla…

Altro

Connected Future: These are Murrelektronik's SPS highlights

The world of automation is changing rapidly. It is becoming more electric, more digital, and smarter. Future-courageous solutions are not only flexible and modular, but also robust…

Altro

Cover interview with the CEO of Murrelektronik: Digital intelligence makes internationalization scalable

Word is spreading that Murrelektronik is well positioned for the future of industrial automation. Just in time for the industry highlight SPS 2025, Industrieanzeiger, the practical…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...