20 anni di IO-Link: Da progetto pionieristico a standard globale | Murrelektronik

7. agosto 2026

20 anni di IO-Link: Da progetto pionieristico a standard globale

Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento bidirezionale punto-punto di sensori e attuatori al livello di controllo avviene in modo affidabile tramite cavi standard non schermati per sensori.

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...