28. aprile 2026
Abbiamo portato l'automazione decentralizzata alla SIAMS 2026 e abbiamo potuto dimostrare come l'automazione arrivi direttamente alla macchina: proprio dove produce il massimo effetto. Grazie mille per la vostra visita e per le numerose conversazioni illuminanti e stimolanti. Vorremmo cogliere l'occasione per offrirvi una panoramica dei momenti salienti della nostra partecipazione alla fiera e presentarvi le soluzioni innovative che Murrelektronik ha presentato all'edizione di quest'anno.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…