26. maggio 2026
In the packaging industry, efficiency is not an option—it is a requirement. Production lines must be fast, flexible, and above all, reliable. In this context, Murrelektronik presents a clear vision: holistic automation that connects all levels of the manufacturing system, to the very last field device. Join us as we walk through the different phases of a packaging production line and show how each step can be optimized with coordinated, purpose-built solutions.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…