Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata | Murrelektronik

4. settembre 2026

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione decentralizzata e dimostrare dal vivo come essa dispieghi appieno il proprio potenziale direttamente sulla macchina. Un sentito ringraziamento per la vostra visita e per il prezioso scambio di opinioni orientato alla pratica presso il nostro stand. A conclusione di questo evento, siamo lieti di riassumere per voi i momenti salienti della nostra partecipazione alla fiera e di presentarvi in sintesi le soluzioni innovative di Murrelektronik.

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

20 anni di IO-Link: Da progetto pionieristico a standard globale

Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...