16. ottobre 2026
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati e compliance.
Murrelektronik GmbH è lieta di annunciare che l’azienda è stata ufficialmente certificata ISO/IEC 27001:2022 dal TÜV NORD. Questo riconoscimento conferma, a seguito di un audit indipendente, che il nostro sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) è conforme ai più rigorosi standard internazionali in materia di protezione dei dati, riservatezza e gestione delle minacce. Per i nostri clienti e partner, ciò garantisce la massima affidabilità e la protezione dei loro dati secondo i più avanzati criteri di sicurezza.
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…
Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…