Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili | Murrelektronik

19. agosto 2026

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende valutate da EcoVadis a livello mondiale.

EcoVadis valuta le aziende sulla base di un insieme completo di criteri nelle aree dell'ambiente, del lavoro e dei diritti umani, dell'etica e degli acquisti sostenibili. Con la medaglia d'oro, EcoVadis riconosce la gestione della sostenibilità di Murrelektronik e il suo impegno verso pratiche aziendali responsabili.

“L'oro non si vince con le parole, ma con le azioni. Consideriamo questo premio sia un incentivo che un impegno a continuare nel nostro percorso verso la sostenibilità. Perché per noi la responsabilità non è una moda. È una mentalità”, afferma il Dr. Ulrich Viethen, CEO di Murrelektronik.

In Murrelektronik, la sostenibilità è saldamente ancorata alla strategia aziendale e alla responsabilità d'impresa. Ciò include, tra le altre cose, l'uso responsabile delle risorse, la tutela dell'ambiente e dei diritti umani, nonché una cooperazione trasparente ed equa con i partner commerciali e i fornitori. Questo impegno è supportato da sistemi di gestione riconosciuti a livello internazionale: i sistemi di gestione ambientale ed energetica di Murrelektronik sono certificati secondo le norme ISO 14001 e ISO 50001. Inoltre, l'azienda dà priorità all'efficienza delle risorse nello sviluppo dei propri prodotti e servizi. Soluzioni di automazione efficienti possono contribuire a garantire che l'energia e le risorse vengano utilizzate in modo più efficace nelle applicazioni industriali.

La medaglia d'oro EcoVadis sottolinea l'impegno di Murrelektronik nell'integrare pratiche aziendali sostenibili e responsabili all'interno dell'azienda e lungo l'intera catena del valore a lungo termine.

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

uKonn-X at Herding Filtertechnik: Digital navigation for machine installation

Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...