17. aprile 2026
Vi ringraziamo di cuore per l'ottima risposta e le numerose visite ricevute durante il nostro Solution Van Tour 2026. Il vostro interesse e gli intensi colloqui hanno reso questo tour un vero successo e ci hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante il dialogo diretto con voi.
Grazie al nostro showroom mobile direttamente in loco, abbiamo potuto presentarvi le ultime novità di Murrelektronik - in modo pratico, compatto e da vivere in prima persona.
I punti salienti sono stati:
Date un'occhiata anche alle nostre novità sui prodotti. Le trovate nella sezione “Novità sui prodotti”.
Non vediamo l'ora di stupirvi anche nei prossimi tour con soluzioni innovative e novità entusiasmanti. Restate sintonizzati: insieme daremo forma al futuro dell'automazione!
Grazie mille per la vostra fiducia e la vostra collaborazione!
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…